欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:米思米规格指定型垫圈硬度是多少?

提问时间:2021-09-03

2582 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

米思米规格指定型垫圈有两种材质:SS400及SKS3。SS400相当于国内Q235钢,一般不标注硬度;如果需要硬度较高的规格指定型垫圈,可以选择SKS3材质的型号,硬度为56~60HRC。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜