提问时间:2021-09-03
2795 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1、乐泰螺纹密封剂有触变性,不会流向其它部位。此外,乐泰螺纹密封剂配备喷嘴,可在接头啮合区域精确涂覆,不会一团糟。如果有少量密封剂从喷嘴流出,可轻松擦除,因为乐泰螺纹密封剂接触空气后还是液体,不会固化。2、乐泰螺纹锁固胶和管螺纹密封胶均被开发用于具体应用和特定目的。螺纹锁固胶用来锁固和密封螺纹部分,以提高锁固强度;而管螺纹密封胶用来密封螺纹部分,使其承受更高流体压力。管螺纹锁固胶和螺纹锁固胶各有差别不能混用,一般管螺纹密封胶粘度较螺纹锁固胶大,不同的管螺纹锁固胶适用于不同的场合,如高压管道、输油管道、液压管道、高温管道等。
相关分类
粘接剂