欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DA-EN和DAD-EN这两个系列作业台有什么区别呢?扶手是否通用

提问时间:2021-09-03

1846 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

DA-EN系列作业台四脚装有脚轮,前轮为万向刹车轮,后轮为定向轮;DAD-EN系列作业台背面带有两个橡胶滑轮;方便轻松移动,提高工作效率。DA-EN和DAD-EN系列作业台的扶手不是通用的,需搭配使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜