欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:E2E-X3D1S的自我诊断输出功能是指什么?

提问时间:2021-09-03

1895 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.可检测传感器本体线圈是否断线;2.在临界检测距离的一段范围内会有输出,例如检测距离为3mm的产品,在检测距离的80%-100%范围是不稳定检测区域,也就是不稳定检测区域,自我诊断输出会有输出,告知现在检测的距离不稳定。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜