欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:泷源的按钮弹簧锁 C-1213-B有何特点?如何使用?

提问时间:2021-09-03

2715 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

按下按钮,锁舌最大移动5mm后,门被打开。关闭时单触即可完成操作;按下按钮,锁舌最大移动5mm后,门被打开。关闭时单触即可完成操作。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜