欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:本尼龙扎带产品的优势是什么?https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/222000347381/

提问时间:2021-09-03

2797 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1、在需要电线、电缆、软管等捆扎的地方,可以广泛使用的标准型尼龙束带。2、可进行最大φ330(直径330mm)的捆扎。3、环路拉伸强度为3.7~79.4kg。4、头部容易弯曲,因此固定钳子后也可以扎好。5、通过顺畅的目测和基于规格的产品制作,可以在各种数据的背后印证,可以放心使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

尼龙扎带

尼龙扎带

猜你想搜