提问时间:2021-09-03
2279 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
和柔的这款拖链高柔性电缆,使用特种PVC外覆层,特点是耐油性好。一般情况下,乙烯与橡胶一样,即使沾到油也不会膨润,但是会硬化并失去柔软性。通过使用特殊乙烯或材料可以增加耐油特性。因此这款电缆的耐油性优于普通PVC外覆材料。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
电缆 和柔HELUKABEL 拖链用高柔控制电缆