欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:iC65N/iC65H等满足GB10963.1标准的断路器额定运行短路分断能力Ics是多少?

提问时间:2021-09-03

4526 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

按照GB10963.1 -9.12.11.4.1 表18规定,iC65N(Icn=6kA)额定运行短路分断能力Ics=100%Icn=6kA,iC65H(Icn=10kA)额定运行短路分断能力Ics=0.75*Icn=7.5kA

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜