欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:检具的齐平规主要用来测量什么尺寸?

提问时间:2021-09-03

3501 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

检具的齐平规主要测定的是产品的面轮廓度,面轮廓公差1为例,齐平规设计成+/-0.50。齐平规的一边凸出0.50MM,-0.50为止端;另一边凹进0.50MM,+0.50为通端。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜