欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:尼龙轧带的优势是什么?

提问时间:2021-09-03

2475 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.承受拉力大,不会出现像传统的扎丝一样因使用时间长而风化或腐烂的现象。2.本身具备优良的韧性与拉力,不必像扎线还需要使用铁丝来加强其韧性与拉力,而且没有铁丝裸露而损坏物体的隐忧。3.具有优良的抗拉力、抗冲击力、耐酸耐碱性能及防火性,而传统的扎丝是不具备的。4.因尼龙扎带的耐寒及耐热性能,使其能在-40℃至85℃温度范围内正常使用

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜