欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:米思米铁氧体磁环的优点能否介绍一下?

提问时间:2021-09-03

2058 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

具体有3点,如下:1.使用非常方便,直接套在需要滤波的电线电缆上即可使用。2.不像其他滤波方式那样需要接地,因此对结构设计、线路板设计没有特殊的要求。3.作为共模扼流圈使用时,不会造成信号失真,这对于传输高频信号的导线而言非常可贵。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜