欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:西门子(SIEMENS)V90是否支持SD卡?

提问时间:2021-09-03

4190 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

SINAMICS V90 伺服驱动器具有一个标准 SD 卡插槽(400 V 系列)或一个微型 SD 卡插槽(200 V 系列),通过 SD 卡,可方便地在驱动装置之间传输参数设置和复制。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜