欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:陶熙DOWSIL TC-5625C这款导热硅脂有什么特点?

提问时间:2023-09-15

1472 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

该型号导热硅脂有如下特点: 1.具有极低的热阻抗和优异的可靠性; 2.导热效率高; 3.拥有绝佳的长期热稳定性,且处理过程不受压力影响; 4.是一种很容易用于网板或模板印刷的材料; 5.能为高阶微处理器封裝提供高导热效能和低持有成本。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜