欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LE-36-DSL电磁锁在使用上有什么优点吗,与普通商品有和不同?

提问时间:2021-09-03

1999 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

该产品为厚度为20mm的薄型。通电时开锁型,与转舌锁组合使用,可在紧急时(停电等)用钥匙开锁。左右均可使用(两面安装用的沉头孔加工)。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜