欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MOXAioLogikE1200系列远程I/O工作温度是多少?

提问时间:2021-09-03

1852 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

标准型号:-10 至 60°C(14 至 140°F)宽温型号:-40 至 75°C(-40 至 167°F)

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜