提问时间:2021-09-03
3515 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
当粘接强度足以使组件可以在不损害胶粘剂长期强度的情况下处理时,胶粘剂达到初固。按照实验室的标度方法,初固时间相当于用½”重叠粘接实现1”宽搭接剪切以便在剪切模式下支撑3千克重量至少5秒所需的时间。对于瞬干胶来说,初固时间通常为几秒。胶粘剂达到其最高粘接强度时,实现完全固化。对于瞬干胶来说,通常需要24小时。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
瞬干胶 LOCTITE乐泰495低粘度塑料金属通用型瞬干胶(次日发货)