欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:UL1330 氟树脂 耐热200℃ 600V 单芯电缆中,UL1330规格表示什么意思?

提问时间:2021-09-03

3281 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

UL1330指的是一种型号的电子线。UL每一种型号电子线的结构在对应的Style Page中都有规定,如1330的详细描述请参考Style Page 1330。UL电子线的型号可以由该厂自己来命名,如果某厂商有一天发明了一款电子线,其结构在现有的Style Page中找不到对应的线型,可以依次向下新命名一个型号。1007/1015/1095/1569代表的都是UL电子线的型号,而不是标准,它们适用于UL758标准。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: JISC9711是什么标准?

猜你想搜