提问时间:2021-09-03
8792 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
这款OLFLEX CLASSIC 110有CE和VDE认证,国内外均可使用。出口是否可以适用,需要确认进口国对认证的要求,一般来说,如果是出口欧洲,VDE认证是适用的。具体以海关信息为准。此款的VDE注册号7030,可以用于以下尺寸(证书可在基本信息中的“产品特点”下载)2.5mm²以下:2-7芯4mm²以上:2-7芯25mm²以上:2-5芯
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
耐油PVC控制电缆 缆普LAPP OLFLEX CLASSIC 110 VDE注册