欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:KK130P系列S接头外接管外径精度

提问时间:2021-09-03

1897 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.尼龙管 ±0.1mm以内;2.软尼龙管 ±0.1mm以内;3.聚氨酯管 -0.2mm~+0.15mm以内

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜