欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CSTTU这款聚氨酯缓冲限位块的最大可承受负载为多少牛顿?

提问时间:2021-09-03

1284 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

该款产品的聚氨酯限位块直径为36mm,建议在最大负载9800N以下的工况下使用

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜