把手
请问密闭式可调节手柄 A-309可以防水吗?
问:请问密闭式可调节手柄 A-309可以防水吗?
工厂自动化零件
把手
泷源 TAKIGEN
防护性
提问时间:2021-09-03
1634
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
是防水型(使用O形圈、密封垫)
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
锁式手柄 密闭式可调节 A-309
上一问题:
菲尼克斯RT系列接线端子的阻燃等级是多少?
下一问题:
密闭式可调节手柄 A-309这类把手产品防尘方面有何措施吗?
猜你想搜
密闭式可调节手柄 A-309这类把手产品防尘方面有何措施吗?
防水锁式手柄 A-172使用时有何注意事项?
防水锁式手柄是否带有安装附件以及主要使用场合。
请问这款脚轮C-FMJ150-N的调节高度是多少?
溢流阀TNKRLF0.4,标明是可调节的,这个是怎么调节的?
不锈钢调节扣C-1231怎么调节?