提问时间:2021-09-03
11609 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
所有的数字万用表在测试电压时,电压档位的内阻要比被测回路的阻抗无限大,理论上应该无穷大。由于实际电压测试时,万用表内部阻抗和外部回路是分压的关系。当内部阻抗无穷大时,可以保障被测电压全部分在仪表内阻上,仪表的读数才会更加准确。因此福禄克的万用表交直流电压档位内阻为10MΩ,可以保障测试数据绝对准确。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关分类
电气测量仪器/万用表