欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:当继电器RXM2*安装在不同型式底座时,最大热电流是多少?

提问时间:2021-09-03

1897 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

继电器RXM2*的额定热电流是12A;分离式底座RXZE2S108M的额定热电流是12A;混合式底座RXZE2M*的额定热电流是10A;经济式底座RXZE1M*C的额定热电流是7A;当继电器RXM2*安装在RXZE2M*及RXZE1M*C时,电流不得超过底座常规热电流的值。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜