欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:滑台的安装受到限制・要考虑全长。样本描图的滑台上面是中心行程吗?

提问时间:2021-09-03

2079 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

原则上所有的滑台都是中心行程。◆手动滑台移动量是用±表示。比如±10mm的情况、以描图所示位置为中心、负方向10mm、正方向10mm移动。(※全行程20mm)◆自动滑台移动以全行程表示。 比如移动量100mm时、是以描图所示位置为中心、向+(CW)方向移动50mm、-(CCW)方向移动50mm。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜