欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:铝型材的材质分类,各自的特点是什么?

提问时间:2021-09-03

7315 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

H系列使用A6N01SS-T5(JIS牌号)材质,日本国内通常使用材质,刚性强,耐久性好。 代表型号HFS6-3030-1000N系列使用A6063S-T5 材质,是中国国内通常使用的材料,截面形状和截面惯性矩同与H系列相同,抗拉强度及耐久性相对于A6N01SS-T5略减弱。 代表型号 NEFS6-3030-1000G系列使用强度更高的A6061SS-T6(JIS牌号)材质,具备高刚性且耐重负载,适用于高负载框体结构。 代表型号:GNFS6-3030-1000* 6代表槽宽8mm,端面可加工M6丝攻,3030→30mm*30mm截面尺寸,1000→长度为1000mm。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜