欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:AC-1025-YB系列所使用的表面处理是什么?拉伸负荷是多少?

提问时间:2021-09-03

4289 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

AC-1025-YB系列的表面处理为:端子、螺母部、角撑/镀彩锌(MFZn-C),拉伸负荷是:0.78kN

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜