欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:固定把手烤漆型咬合的锯齿需要上抬多少才能解除咬合?

提问时间:2021-09-03

1814 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

不同尺寸的商品,需要抬起的行程是不同的, 详细请查看规格表中的H的数值与H1的数值,上抬的行程为H-H1为行程,请注意转动半径范围内,预留处H1的高度,避免工件间产生干涉。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜