提问时间:2021-12-28
1469 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
使用EXRS-C21A-N控制器对单轴机器人进行控制时,如果偶尔会出现读取的点号码和实际执行的点位不一致的情况,且该现象没有规律性的话,请先对PLC进行排查。因为PLC程序中点号码输入端子PIN0~PIN7是实时读取并输出的,而控制器的响应时间不同,有极大的可能是先有ON信号的PIN号码被执行了。 可以适当地在PLC程序中增加延迟时间,等待输入端子PIN0~PIN7的信号全部读取完了之后,再输出执行。
发表时间: 2021-12-24
有用