欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:这两个型号的丝锥有什么区别?

提问时间:2021-12-28

4394 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

两者是不一样的。 1、MT-PTAPS-M2.5-0.45是不锈钢专用丝锥,而MT-PTAP-M2.5-0.45是通用型(加工材料包含不锈钢)的丝锥。如果要加工不锈钢的话可以考虑OSG的15027; 2、MT-PTAPS-M2.5-0.45和MT-PTAPS-M2.5-0.45-5P是同一个东西,前者是中国销售型号,后者是国外销售型号。在国内购买的话用前者(MT-PTAPS-M2.5-0.45)报价就可以了。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜