欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:柱塞产品的外螺纹精度等级是多少?

提问时间:2021-12-28

4028 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

标准:ISO 965-1:1998 国标:GB/T 197-2003 在下列情况下,中等公差精度螺纹不标注其公差带代号。 内螺纹 : --5H ---------公称直径小于和等于1.4mm时; --6H ---------公称直径大于和等于1.6mm时; 注 :对螺距为0.2mm的螺纹,其公差等级为4级。 外螺纹 : --6h----------公称直径小于和等于1.4mm时; --6g----------公称直径大于和等于1.6mm时。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜