欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:风扇R1238L24BPLB-2B-7的传感器输出实测和接线图不符是为什么?

提问时间:2021-12-28

2994 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

推测如果是在风扇被堵转的情况下测量是高电频没错。R1238L24BPLB-2B-7型风扇,是RD功能, 实现此功能的元件为NPN型的三极管,从来没有使用过PNP型号的三极管来作为RD功能的输出元件。 正常的RD功能为:风扇运转,RD输出低电频。风扇锁住不转,RD输出高电频。特别注意的是,RD输出信号是集电极开路输出,客户端必须连接一个外部上拉电阻,RD才能工作正常。 我司目录上DC风扇带传感器型号中,脉冲传感器及锁定传感器中标识的都是NPN型,是NPN型的三极管作为输出元件。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜