欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:欧姆龙传感器型号 ZW-7000T 与 ZW-7000 有什么区别?

提问时间:2021-12-28

2540 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

ZW-7000型控制器属于需申请出口许可的货物/技术,欲将本产品携出至日本以外的国家时,请完成日本政府出口许可等必要手续,传感器探头最小分辨率为0.004μm; ZW-7000T型控制器内建的程序虽属于海外汇兑令附件表格的规定范围内,但依据日本贸易外省令第9条第2项第十四号之规定,可不需申请业务交易许可,无论传感器探头与平均次数为何,传感器探头的最小分辨率均为0.25 μm ZW-7000T 只可以接1个W-S7030。即一个控制器只能带一个传感头。

发表时间: 2021-12-24

有用

猜你想搜