欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:销规型号PING-GX-SET11-2-10.001-10.002里面有几根?

提问时间:2021-12-28

1736 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

PING-GX-SET11-2-10.001-10.002这个型号的意思是,SET11代表的这个范围里需要2种规格,10.001和10.002。后面的数字2表示量规的数量。也就是说如果下单上述型号将会得到10.001和10.002规格的量规各一个。 SET11这个只是表示直径可以选择的大致范围可以理解为是一个编号。 另,在包装的时候每种规格都会单独配一个包装盒,上面会有标注直径是多少,实物上没有刻印。

发表时间: 2021-12-24

有用

相关商品

量具钢销规

量具钢销规

猜你想搜