欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:贵司FA目录最后的同步带和同步带轮选型资料中,通过参考目录2859页表24,发现EV5GT是可以满足需求的。但是再确定带轮最小齿数的时候发现目录2860页表25,再相关的数据下是横线。请问是什么意思?

提问时间:2026-04-03

2781 浏览

全部回答(1个)

打横线是因为EV5GT大部分不能应对相关的工况,仅有小部分规格可以对应,具体请参照2873页的表52,在虚线以下部分都是不建议使用的工况,需要对轮子齿数有限定要求。请自行评估。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜