欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:锚栓CSWA-M10X90型号底孔安装时需要打多大的孔? 抗拉强度和剪切力参数是多少?

提问时间:2026-04-03

3758 浏览

全部回答(1个)

直径为10的孔即可,最小钻孔深度:93mm;抗拉580牛每平方毫米,取安全值大概40KN;剪切力24KN 设计时放一些安全余量即可。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜