欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:1156-300的高度尺无数据线,请问要配哪款?是7306-20 、7305-SPC2A、7302-SPC5A 都要配,还是只要配其中的一个?

提问时间:2026-04-03

2340 浏览

全部回答(1个)

选其中一个即可 7306是无线系列,可以无线输出数据,但是要买额外的接收器 7305和7302都是普通的数据线,区别就是一个键盘信号输出一个串口信号输出 具体区别可以搜索英示官网的型号 http://www.insize.cn/index.php

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜