欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:180°开闭型凸轮式气爪 MHY2系列重复精度和最高使用频率是什么?

提问时间:2021-09-03

2062 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

重复使用精度为±0.2mm。最高使用频率为60c.p.m

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜