欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HSTM57-1.8-S-41-4-2.8型号电机配DD2305M驱动器,驱动器产品目录的第二页有个电流表表格,现在电机和驱动器接好了无法运转,请问电流表要拨到哪一档?

提问时间:2026-04-03

2802 浏览

全部回答(1个)

驱动器的电流选择开关只要设置输出电流(有效值)不高于马达的相电流值2.8A即可,比如DD2305M的SW1-SW3开关分别拨到ON、OFF、OFF档表示2.69A即可。马达不转有很多原因,首先检查脉冲接线是否正确,再之后查看脉冲频率是否过低,导致马达速度过低,肉眼无法辨认。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜