欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:OSG品牌螺旋槽丝锥,型号10917和10920螺纹参数是多少?

提问时间:2026-04-03

2491 浏览

全部回答(1个)

这两款型号均是丝锥产品,规格如下: 10917:M5*0.8 10920:M6*1

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜