欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:V型导轨:BVGTNL1-490 ;BVGTNL2-390 是否都可以和这个轮BVGH2配合使用

提问时间:2026-04-02

1546 浏览

全部回答(1个)

No1系列只能和No1系列配套使用,所以BVGTNL1-490不可以和BVGH2配合,但是BVGTNL2-390和BVGH2可以配套。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜