LED灯
LEDSC665-W这款灯是如何进行调光的?
问:LEDSC665-W这款灯是如何进行调光的?
工厂自动化零件
LED灯
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-03
1774
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
通过调光器旋钮控制
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
LED照明 标准型 带调光功能
上一问题:
KUH1210-340-150的定位精度是多少
下一问题:
LEDVC190-W该型号这个带调光功能的 是通过什么方式控制的?
猜你想搜
LEDVC190-W该型号这个带调光功能的 是通过什么方式控制的?
购买了不带显示灯的WL系列限位开关,是否可以另配显示灯?
RSEL-2003W和ENF-RSEL-2003W是同一个东西吗?
请问除了这款面板型USB线束,是否还有其他款的
请问除了面板型USB线束,是否还有其他款的
G9SA的K1、K2灯是什么颜色的?