欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:挂钩DFG-0205,页面上此类产品有好几个横宽尺寸,请问横宽是指哪个尺寸 是否能和KR-2360的物料架搭配使用 另外是否可以单独采购KR-2360底板

提问时间:2026-04-03

3764 浏览

全部回答(1个)

可以和KR-2360的物料架配套使用,然后物料架上 配套的方孔挂板: FK-945B 配套的百叶挂板: BY-945 物料架底座黑色的底板不单卖。 两个钩子之间得距离是35mm,钩子到底座得距离是50MM,钩子得直径是6mm.这些参数是实测数据,与实际可能存在些许偏差。

发表时间: 2026-04-03

有用

相关商品

双挂钩

双挂钩

猜你想搜