吸盘
SRK10系列的吸盘中间圆柱是否会旋转?
问:SRK10系列的吸盘中间圆柱是否会旋转?
工厂自动化零件
吸盘
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1514
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
会旋转。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
吸盘连接杆
上一问题:
RX-ISO2338-2M6X6SA1(100)所用不锈钢的具体牌号
下一问题:
扁型材HFSQN4-1540配套使用的隐藏支架型号是什么?
猜你想搜
C-MVPFE系列弹簧型吸盘直柱部分是否会旋转
MVPLN20吸盘,产品照片最上方有一个外六角开了一个一字槽,请问这个外六角一字槽帽是干什么用的,旋转有什么作用?另外此吸盘的连接杆是否自己还会旋转?
PFYN扁平吸盘系列有什么特点?
MVBLN系列吸盘是否有弹簧?
旋转开关LCR,旋转90度后,是否会自动锁紧?
SPU系列的吸盘能否使用在搬运纸箱上?