欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号 HSTM86-1.8-S-65-8-2.8 的电机,和型号 DD2608MH 的驱动器,接线方式是怎样的,两者的目录中,电机端的 A+ 对应的是驱动器段的 -B 还是 +A 或是其它。

提问时间:2026-04-02

2409 浏览

全部回答(1个)

电机的A+就是对应控制器的+A,具体接线参考8线式接法即可。 并行接法高速性能好,串行接法低速扭矩大。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜