对刀仪
55220光电式Z轴高度设定器是否是永磁的?
问:55220光电式Z轴高度设定器是否是永磁的?
生产加工用品
对刀仪
精展 GINCHAN
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1667
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
底部是永磁的,上面不是。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
光电式Z轴高度设定器
上一问题:
10106883和10106889的区别是什么
下一问题:
6701ZZ和6701ZZS有什么区别?
猜你想搜
光电式误送料检测部件怎么接线?
光电式误送料检测部件可以直接停止冲床吗?
LST10单轴驱动器(同步带驱动)可以垂直(Z轴)安装使用吗?
泷源的滑轨K-350系列是否是可拉拔式的?
Z轴手动滑台,顺时针旋转旋钮,台面向上还是向下走?
MCLN6千分尺中图纸左侧轴11的长度是否是零点位置,实际行程是否为11±6.5