继电器
继电器终端Y441如何切换PNP和NPN输入?
问:继电器终端Y441如何切换PNP和NPN输入?
控制/电子元件
继电器
胜蓝 SIRON
用法/操作
提问时间:2026-04-03
3702
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
侧板拆开,PCB板上有个开关,拨一下。转换成功之后LED指示灯会变色。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
光电开关C-MPESS-LD标注检测距离是30mm,但是实际使用的时候30mm以上都可以检测到,而且如果检测面是黑色时可以达到100mm。请问这是什么原因?
下一问题:
接地端子BXAD-2-1 镀铜层的厚度是多少?同个系列限定电流越大,是否镀层厚度也会变厚?
猜你想搜
M8-8K3P-B-3是PNP的还是NPN的?
传感器EMX2.5-F8,是NPN的还是PNP的?
信号灯型号TPSMB6-74ROGB是PNP还是NPN?
QTA56L-BZ-3-24-RAG-SL18是PNP还是NPN?
PLC,FX2NC-32EYT与FX2NC-32EX输入输出是NPN还是PNP的?
单轴驱动器LXM2005-T1E-D1E-3-2-R-200中传感器是NPN的还是PNP的?