止动螺丝
SSHC-ST-MS18-20螺距是多少
问:SSHC-ST-MS18-20螺距是多少
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
止动螺丝
SUNCO
尺寸
提问时间:2026-04-02
1613
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是的。也是1.5
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
止动螺丝 内六角紧固螺丝 沉头型 细牙
上一问题:
SCJNK固定环,P间距的孔固定后,是否可以通过内六角螺丝调节轴孔大小
下一问题:
硅橡胶垫KSI003硬度是多少?
猜你想搜
LBMFN20-200该型号螺牙M20螺距是多少?如果需要1.5螺距有无推荐?
ST-32上面是否有刻印
连接器MSTB2.5/5-ST-5.08和MSTB2.5/5-ST-5.08AU的区别是什么?
65952-05中M8螺纹的螺距是多少?
传感器C-MPXSC-2-12S螺距多少?
导向轴型号PMC20螺距是多少?