欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号B-1146-1 铰链 1.是否可以到180度使用;2.自由状态是180度还是90度

提问时间:2026-03-01

2049 浏览

全部回答(1个)

1.可以转到180度使用 2.自由状态就是如照片所示的90度,最大可以转动180度,最后还是呈90度。

发表时间: 2026-03-01

有用

猜你想搜