提问时间:2026-04-03
4728 浏览
全部回答(1个)
最大开关距离可以实现的条件是被检测物体的感光性能要非常好,需要满足具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白)才可能会达到这个最大的开关距离 感应距离就是指一般被检测物体,可以触发光电开关的感应距离,一般选型因为很难判断物体的感光性能,所以一般选型会主要参考感应距离。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
光电开关 G6系列带背景抑制功能反射式(GTB6)