防烧结剂
MCHYB30和MCHYG50具体怎么用?
问:MCHYB30和MCHYG50具体怎么用?
工厂自动化零件
防烧结剂
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-03
1467
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不能混合用,优先选用MCHYG润滑剂。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
热传导润滑剂
上一问题:
IRU-506S是一包50个的价格吗?
下一问题:
MD-16X30-S适配的感应开关型号是?
猜你想搜
KOD的数显水平仪是否都带有磁铁?
SYJ系列电磁阀是否与VJ系列具有互换性?
油槽型的卸料板导柱可以和哪些导套配合使用?
SGBBS可以直接和导柱配套使用吗?
GLS-1磁性接近传感器由几部分组成?分别的型号是什么?
M5系列小型管接头是否可以使用尼龙管